This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LM25180在轻量模式下奇怪运行

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295090/lm25180-lm25180-strange-operation-at-light-mode

器件型号:LM25180

您好!

我发现 LM25180在轻模式下运行时、开关频率为12kHz、应进入 FFM 模式。

但根据 SW 节点波形、 LM25180 会进入 BCM 模式。 是否合适?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请将您使用的原理图以及您的负载条件(输入/输出电压/电流)发送给我们、以便我们更好地为您提供帮助。

    我们期待收到您的回复、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果您需要更多帮助、请随时联系。

    谢谢!

    约书亚奥地利