This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:5S ADCVSYSVBAT ()下 LSB 电压的数据表说明

Guru**** 2538580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302400/bq25730-datasheet-description-of-lsb-voltage-at-5s-of-adcvsysvbat

器件型号:BQ25730

尊敬的 CIRs 和 Madams:

据说5S 时 LSB 为64mV、但是这个值是正确的吗?

将8位最大值255乘以64mV 不会得到24.48V 电压。

如果5S 的最大值为24.48V、它不是正确的96mV 吗?

如果该值为96mV、则为255 x 96mV = 24.48V。

请确认此问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 范围为8.16V 至24.48V。 这意味着 ADC 值从8.16V 开始、而不是从0V 开始。 因此、8位 ADC 分辨率为(24.48-8.16) V/255 = 64mV。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir-San,

    感谢您的支持。

    我能够理解你的解释。

    此致、

    毫米