This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751原理图审阅要求

Guru**** 2571285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23730, TIDA-00617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298752/tps23751-tps23751-schematic-review-requirement

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS23730TIDA-00617

您好、TI 成员:

帮助查看我们的原理图、该原理图使用了 PD 功能 IC TPS23751 、并满足我们的以下要求、谢谢

PD 输入电压:+/-54V

输出电压:5V/2A

e2e.ti.com/.../ACCESS_5F00_TPS23751PWPR_5F00_20231201.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的联系。

    请查看随附的原理图审阅检查清单。 我建议您借助 TI 的 FAE 查看此列表。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../7450.PoE-Schematic-Checklist.xlsx

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    奇怪、为什么检查清单基于 TPS23730RMT不是 TPS23751PWPR或者我可以参考哪些器件谢谢。

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    很抱歉、我们没有 TPS23751的完整检查列表。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是说仍然会对 TPS23751进行全面审查吗?  谢谢。

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    很抱歉、我们没有针对 TPS23751的专用审查文档。 我们有以 TPS23730为例的通用检查清单。  

    我建议您借助 TI 的 FAE 查看此列表。  如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的耐心等待。 原理图一般看起来很好。  

    建议使用更高的 VC 电容:>=22uF 和1210或更大的尺寸。  

    此外、TIDA-00617 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00617)是基于 TPS23751的5V 5A 参考设计、您可以参考。

    如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    好的、感谢您的支持。

    文斯