This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:外部(32kHz)时钟频率范围限制。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302707/lp55231-limits-of-the-external-32khz-clock-frequency-range

器件型号:LP55231

是否存在这样的情况:通过以32kHz 的更高速率切换 LP55231 RGB LED 驱动器上的外部32kHz 'CLK'引脚、PWM 频率将成比例增加?

假设是这种情况、如果我们接受这种情况、也会以类似的方式影响序列中的时序、那么您可以提供时钟频率的上限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我认为外部 CLK 频率不能影响 PWM 频率、它应该是固定的。 请给我一些时间在 EVM 上进行验证。 我会尽快回复您。

    BR、Jared