大家好、
我对 Vin=0V 且 EN=3.3V 的情况有疑问
- 该器件是否需要电源序列控制?
- 在当前系统中、可能发生 EN=3.3V 和 Vin=0V。 在这种情况下会发生什么不规则情况?
- 关于 线程、
"将10k 电阻器与 EN 引脚串联"的目的是什么?
在 Vin=24V 的情况下、哪个欧姆更好?
您能给我任何意见或答案吗?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Shuhei
谢谢、此致、
今天、我们在以下条件下进行了评估。
在首先向 EN 端子施加3.3V 电压的系统中、使用该电路配置。
VIN 引脚设置为断开、电源接通。
因此、下图显示 VIN 处于开路状态、EN 和 VIN 之间的电位差:保持0.8V。
众所周知、内部 ESD 二极管不会在电势差高达0.8V 时导通、因此 VIN 引脚电平会简单地提高至2.5V、同时保持该电势差。 在这种情况下、是否确实不会发生内部损坏?