This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可实现+8/-8V 输出电压的 SIMO 器件

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65135, TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302555/simo-device-that-can-achieve-8--8v-vout

主题中讨论的其他器件:TPS65135TPS65150

大家好、  

我的客户正在寻找采用 TPS65135的类似器件、但可以实现2.5V 最小输入电压、 +8V 输出电压和-8V 输出电压。  请添加您的评论。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请考虑 TPS65150。 它可支持最低1.8V 的输入电压、两个电荷泵可支持+/- 8V 的输出电压。

    Br

    帕特里克