This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:TUSB1146位于拉电流以及 TUSB1064和灌电流处

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB1146, TUSB1064, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297499/tusb1146-tusb1146-at-source-and-tusb1064-and-sink

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TUSB1064、、TUSB1064RNQEVM

主席女士/先生,

我们正在进行可行性研究 、以将 TUSB1146放在源端、将 TUSB1064放在接收端并通过 USB Type C 电缆连接。

预计传输高达720p 的视频、我们想知道"USB type C 电缆和连接器导致的最大可接受回波损耗和插入损耗是多少?

感谢您的支持。

此致、

埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    我在这个 e2e 主题 e2e.ti.com/.../tida-01620-for-display-port-over-usb-c-is-there-any-way-to-make-the-usb-c-cable-length-up-to-10-meter 中的答案是 提供了充分的响应还是您正在寻找其他数据?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 您的回答解决了我的问题。

    另一个问题是、我们想知道 TUSB1146和 TUSB1064之间 USB3.2的通道规格是什么? 包括 SDD11、差分回波损耗、SDD21、差分插入损耗和内部偏斜。 利用这些信息、我们可以为我们的应用制作足够的 USB Type C 电缆。

    这里是 FPD-LINK III 的通道规格、供您参考。

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    它们包含在数据表中、下面是 TUSB1146数据表中的一个示例。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    我不太理解这些数字意味着什么。

    对于最坏的插入损耗、回波损耗和内部偏斜情况、您能用简单的语言分享我们吗? 就像 TI 在上面对 FPD-LINK III 所做的回复一样。

    i. SDD11、差分回波损耗约为 XX dB

    二、SDD21、即差分插入损耗约为 YY dB

    三、内部偏斜应小于 ZZ ps

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    对于 SD11、请参考下图、了解输入和输出回波损耗。 例如、在1GHz (红线)时、它会为每个通道提供 dB 值。

    对于 SDD21、插入损耗受 EQ 增益的影响、如下所示。  

    对内布线(P 和 N 之间)应保持小于5mil。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    对于差分对内、P 和 N 之间的差值将保持在5mil 以内。

    对于差分对内偏斜、您能给我们以皮秒为单位提供最坏的情况吗? 100ps 的电流。

    此外、对于480Mbps、5Gbps、10Gbps 等的 USB 运行速度、主机如何确定它?

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    USB2和 USB3是两条独立的总线。

    对于 USB2、通过器件内部 DP 上的1.5k 上拉电阻检测器件连接。 在建立连接(即 可以高速工作的器件)后、收到 USB 复位信号(主机在10ms 至20ms 内 将 D+和 D−驱动为低电平)后、会将 D−线拉至高电平、 称为线性调频脉冲 K。这表示主机该器件具有高带宽。 如果主机/集线器也支持 HS、则它会发出线性调频脉冲(在 D−和 D+线路上返回交替的 J 和 K 状态)、从而告知器件集线器在高带宽下运行。 在变为高速终端并开始高速信令之前、该器件必须接收至少三组 KJ 线性调频脉冲。

    对于 USB3、主机和受电方均使用 RX.Detect 检测器件连接。 然后、它使用 USB 3.0中引入的低频周期性信号(LFPS)、并将其略微改变为脉宽调制消息、称为基于 LFPS 的 PWM 消息(LBPM)。

    LBPM 由发送器驱动其 LFPS 运行约四分之一个周期、以表示这是"逻辑0"。 它将其 LFPS 驱动了大约四分之三的周期、表示这是"逻辑1"。 通过这种零/一编码、发送器和接收器实际上可以在链路训练到5Gbps 或10Gbps 速率之前相互通信。 下面的显示了 LBPM 定义。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    我们获取了 TUSB1146EVM 和 TUSB1064RNQEVM、并尝试一下。

    可了解在传输720p 视频时 USB type C 电缆的最大长度。

    此致

    埃里克·李