This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于具有6S 和30A 标称值的无人机的 BMS

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302595/bq40z80-bms-for-drone-with-6s-and-30a-nominal

器件型号:BQ40Z80

您好!
我们正在着手设计 BMS、以管理6节串联电池的充电和放电。 BMS 旨在集成到无人机中、因此它需要具有尽可能小的重量和尺寸。 我们的想法是能够在不从无人机上取下电池且不关闭电池的情况下为电池充电。 最初、充电电流约为4A、放电电流可在标称电流约为30A 的情况下达到60A 的峰值。
在初步审查中、我们已决定使用 BQ40Z80、但我们想知道是否有其他元件更适合我们的用途。

附件是为 BW40Z80器件设计的原理图

非常感谢您的帮助!

Jos é Barroso

e2e.ti.com/.../Schematic-BQ40Z80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这是一个重复的线程。 请查看我的回复 现已问世

    此致、
    何塞·库索