This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084ISX-ADJ/NOPB

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, TPSM63606, TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301296/lm1084-lm1084isx-adj-nopb

器件型号:LM1084
主题中讨论的其他器件:LM25085TPSM63606TPS56837

您好!

我有两个问题,如果有人能回答 PLZ。


  1. 我需要两个输出8.4和7.4。 有没有简单的建议、我可以像简单的跳线那样使用它 在两个输出之间进行选择?
  2. 我需要6A 峰值电流。 我能否将两个 电路并联、或者连接可接受8V 至20V 输入和输出8.4和7.4的任何其他稳压器 IC?

您可能会问、当输出高于输入时、会发生什么情况。 在这种情况下、我可以确定输出电压=输入-压降

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    电路是否会在一小段时间内经历6Apk 电流负载?  我担心 LDO 的功耗会太高(6Apk *(20Vin - 8.4Vout))= 70Wpk。  瞬态条件需要小于1ms、我们需要并联 LDO 来提供使用 LDO 的解决方案。  如果您预计6Apk 将超过1ms、我们可能会推荐一个开关转换器解决方案。  请告诉我你的想法。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的答复。
    如果解决方案能够提供小巧外形、我愿意接受任何解决方案。
    我需要做这样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、它是一个开关电路。 选择 LDO 的原因是为了使 PCB 进一步保持小巧、但我需要的可靠性比尺寸更大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的反馈。  我会将该主题路由到其中一个切换组、他们应该能够为您提供支持。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    作为参考、我想针对我的系统进行类似的开发、
    https://www.castlecreations.com/en/fcx24/cc-bec-nano-6a-output-4s-16-8-v-010-0177-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我做了一些研究发现了这个  

    LM25085

    请告诉我、是否有更好的方法可以帮助我将其设计得更小。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM25085不是一个好选择、因为它需要外部 MOSFET。
    我找到了另一个降压 IC TPSM63606、但其 BOM 成本非常高。 我找到的第三个选项是 TPS56837、但它需要5V 电压用于 PG、而且系统中没有该电源
    有什么建议吗?
    我主要需要降压功能。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我的查询有任何更新吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是支持 TPS56837的 AE。

    感谢您评估 TPS56837。 如果您不需要 PGOOD 信号、请确保您不需要外部上拉5V。 您可以悬空 PG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的答复。

    是否有任何 BOM 数量少且成本低的解决方案?

    我的要求是

    9V 至20V 输入

    7.4/8.4输出

    4A 持续6A 峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已定稿 TPS56837。
    我是否可以获取 EVM PCB 设计文件?
    此外、我可能需要在最终确定 PCB 后进行检查。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请创建 新的 e2e 票证 请求更多 TPS56837技术支持、因为此票证标题与56837无关。 我将尽快回复您的新机票。