This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:RoHS 15 (A)

Guru**** 2512825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303409/tps544c25-rohs-15-a

器件型号:TPS544C25

このデバイスはRoHS 15 (a)に準拠していますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、REI:  

    您的问题是:  

    此器件是否符合 RoHS 15 (a)标准? 请确认。 

    如果是、则器件属于 RoHS 豁免:TI 定义的"RoHS 豁免"是指包含铅、但根据特定的 EU RoHS 豁免符合 EU RoHS 标准的产品。

    谢谢  

    塔哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei-San、

    器件符合 RoHS 15 (a)标准、并且只能豁免 RoHS 7 (a)。

    谢谢。
    卡勒布

    レイさん

    このデバイスは RoHS (μ A)に準拠しており、RoHS 7 (A)のみの免除対象です。

    ありがとうございました。
    カレブ