This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:未使用引脚的连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303739/tps65994ae-connection-of-unused-pins

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好、团队成员:

我应该如何处理下面未使用的引脚?
您能填写每一项吗?  (连接至 GND 或将其保持悬空)

名称 引脚编号 未使用时连接
PA_Gate_VSYS 5
PA_门_vBus 19
PB_CC1 6
PB_CC2 7
PB_GATE_VSYS 4
PB_Gate_VBUS 18
PB_VBUS 13、14、15、16
VSYS 3

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    PA_GATE_VSYS -保持悬空
    PA_GATE _VBUS -保留悬空
    PB_CC1 -连接至 GND
    PB_CC2 -连接至 GND
    PB_GATE_VSYS-LEAVE 悬空  
    PB_GATE_VBUS -保持悬空
    PB_VBUS -连接至 GND
    VSYS -连接至 GND

    请记住、没有 VSYS TPS65994时、只能在5V 拉电流模式下运行。

    此致、

    Christian。