This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:数据表中的 Excel 工具与公式

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302744/tps40210-excel-tool-vs-equation-in-datasheet

器件型号:TPS40210

您好!

 我的客户在他们的 PoE 升压应用中使用 TPS40210。 它们使用 Excel 工具来计算组件的设置。 但是数据表中的 Excel 工具和公式之间存在一些不匹配。 例如:

1.电感选择:其最大输入电压为5.25V、最大输出电流为0.2A、输出电压为51V。 因此、如果使用数据表第27页的公式32到36、那么 Induo (min)为24.6uH、但如果使用 Excel 工具、则将得到22uH。

2. Rsense 选择:如果使用数据表中的公式39和40、R (ISNS)可能为49.34m Ω、这会导致系统 OCP。 但如果在 Excel 工具上使用计算值、它将为12m Ω、系统是稳定的。

 如果客户在使用 Excel 工具时使用公式值构建系统、必须注意什么? 为什么数据表公式和 Excel 工具之间的结果不同? 请帮助为我的客户清除此错误。 谢谢。

此致、

G·滕

e2e.ti.com/.../TPS4021x_5F00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Calculator-_2D00_5V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    当涉及到电感器选择时、CCM 和 DCM 计算结果会有所不同、并且 DCM 运行的入口点应置于轻负载运行时的位置。
    Rsense 计算应是唯一的、因此我在这里详细介绍了一下。
    我将查看数据表公式和 Excel 计算并比较该公式。

    我将在明天之前收到您的反馈。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我在计算器中检查了公式。
    电感计算:
    Excel 工作表会计算最小、典型和最大 Vin 的电感、然后获取这三个值的平均值作为最终电感器值。
    使用的公式为:
    (VIN*D)/(IL_avg*ILrip*FSW)
    D:Vin 处的占空比
    IL_avg:VIN 处的电感器电流平均值
    ILrip:电感器纹波比(在第32行中设置)

    结果的差异应源于计算器中 Vin 最小值、典型值和最大值的平均值计算。

    Rsense 电阻器的计算结果取决于 CCM 或 DCM 运行情况。
    对于 CCM、Excel 使用以下等式:
    VISNS_OC/(IGateDrive+(IOUT/(1-DC_VIN_MIN))+(DC_VIN_MIN*VIN_MIN/(2*FSW*Lm))
    DC_VIN_MIN:最小输入电压下的占空比

    计算器公式应适用于升压设计的 Rsense。

    此致、
    尼克拉斯