This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207S:不适用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563207S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302472/tps563207s-na

器件型号:TPS563207S

在数据表中输入和输出纹波 电压为1.05V 输出电压,而我需要输入和输出纹波电压为0.95V 和1.8V 输出电压为器件型号: TPS563207S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santhosh

    抱歉、我们没有0.95V 和1.8V 的输出电压纹波结果、客户可以申请 EVM 自行检查吗? 0.95V 和1.05V 这两种电压接近、输出纹波基本相同。 谢谢!