This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:路径管理关于 BQ25756

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292901/bq25756-path-management-about-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

尊敬的 TI 专家:

该客户使用 BQ25756作为其锂电池管理解决方案、但他们发现 BQ25756数据表中未描述路径管理功能、这意味着即使电池电压过低、电池也会继续放电至负载。 不过、尽管数据表中将两个引脚描述为 NC、但 EVM 设计使用 PIN15和 PIN16来控制电池放电路径。 客户想知道该器件是否可用于放电路径管理? 如果可以、如何 设计此电路? 为什么数据表中列出了 PIN15和 PIN16 NC、但这两个引脚在 EVM 设计中使用了? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    感谢您与我们合作处理此部件。 我明天会就这个问题与您联系。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    感谢您对此的耐心倾听。

    BQ25756 无法用于电源路径管理。

    如果您 在12月份再次咨询我们、我们 应该会有一个  具备电源路径管理功能的部件。  我们对两个器件使用了相同的 PCB。 这就是 EVM 上存在 DNP FET 和连接器的原因。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我想请问哪款器件可以实现电源路径管理?

    我的客户遇到了与此链接相同的问题和疑问。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    发布的器件。 它称为 BQ25750。

    此致、
    E·加洛韦