主题中讨论的其他器件: BQ76942、 BQSTUDIO、BQ76952
您好!
我正在尝试将外部控制器板连接到 BQ76942EVM。
以下是 CC3100和 CC3200的
1.移除跳线 J15和 J12
2.连接 SDA 和 SCL @J11和 J14
3. SDA 和 SCL 通过10K 的上拉电阻连接到 MCU 的3.3V 电压
在控制器中、我编写了读取温度(TS1)的代码。 我读取的是0xff。 对于所有其他直接命令也是如此。 下面是示波器捕获。(请注意、我尚未配置任何寄存器。 我假设直接读取应该提供 诸如 TS1 Temperature、Cell Voltage 之类的值
请让我知道我的方法中缺少什么。


此致、
拉杰