This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 FCC 查询

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302095/bq40z50-r1-bq40z50-r1-fcc-query

器件型号:BQ40Z50-R1

您好

I 有查询需要您的帮助。 已选择化合物 ID 并已完全学习。

BQ40Z50-R1 DF>>Gas Gauging>>IT Cfg>>Term Voltage = 9000mV
BQ40Z50-R1 DF>>Gas Gauging>>IT Cfg>>Term Min Cell V= 3000mV
BQ40Z50-R1 DF>>Settings>>Configuration>>IT Gauging Configuration
[CELL_TERM]= 1

电池放电至9V,电池电压为3.012V,DOD0通过 Q 为3057,FullChgCap 为2775。这两个值为何不同?

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    报告的 FCC 和 DOD0通过的 Q 不同。 DOD0通过的 Q 与 FCC 不同步

    FCC 是电量监测计在放电开始时稳定的可用容量、从满电量到空电量。 FCC 可以基于多个因素(温度、负载、内部电阻等)在放电周期内发生变化。

     当监测计处于张弛状态并进行 OCV 测量时、DOD 消耗的 Q 将复位。 然后、在放电期间、电量监测计将累积所有通过的电荷。 此报告值无法直接使用 FCC 进行分析。 由于电量监测计无法进行 OCV 测量以及无法正确更新该值、该值可能会出现错误。 如果检测到正电流、该值将减小;如果检测到负电流、该值将增大。  

    主要关注点是什么? 当最低电池电压为3V 时、监测计是否不会报告 SOC 为0%? 如果是、请共享 gg 和日志文件。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    容量为45g 3000mA、FCC 为2700mA、当 RSOC 为100%时它仍在充电、但 FCC 不更新、它是否正常?

    RSOCL = 0时、RSOC 从96%跳到100%。 附加了日志数据和 gg 文件。

    附加了 gg 文件和日志数据。

    e2e.ti.com/.../8484.gg.csve2e.ti.com/.../1207-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../1211.zip

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    FCC 在充电结束时更新。 监测计检测到有效的充电终止(VCT)。 由于设置了 SYNC、因此它将强制 RM 与 FCC 相同。 因此、SOC = 100%。 这是正常行为。  



    此致、
    何塞·库索