This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:采用 LP8733或 TPS65219的适用于 AM2431控制器的 PMIC 解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, AM2431, TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303598/tps65219-pmic-solution-for-am2431-controller-by-using-lp8733-or-tps65219

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM2431、LP8733、、

您好、专家!

我们在 电路板设计中 采用  AM2431 MCU 以及 LPDDR4和2个节点的 RGMII 以太网。 (电压轨为0.85V、1.1V、1.8V、2.5V 和3.3V)。

我计划将 电源解决方案 与 LP8733或 TPS65219搭配使用。

我在这里怀疑的是 PMIC 编程。

为了将 上述 PMIC 与 AM2431结合使用、我们是否需要对 PMIC 进行编程 ?
或者、PMIC NVM 将随附一个默认程序? 以便可以直接使用板中的部件。

请提供建议。

此致、

萨勒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    感谢您的联系。 这两个 PMIC 都有可订购的器件型号(OPN)、这些器件经过预编程、可满足采用 LPDDR4和以太网 PHY 的 AM243x 的电源/序列要求。 我在下面列出了器件型号以及可用的配套资料。  当需要自定义 NVM 设置时、TI 的客户还可以选择使用 TPS6521905 (用户可编程 PMIC)。   

    如果您有任何问题或需要其他信息、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达