This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:请查看原理图

Guru**** 1375190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TLV62569, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298069/bq25606-please-review-the-schematic

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TLV62569BQ25616

尊敬的 TI 专家:

我的客户用 BQ25606绘制了原理图。 您能否查看该原理图?

请注意:\STAT 和 PG 引脚正在使用 TLV62569的3.0V 电源。 请确认是否可以。

e2e.ti.com/.../4442.BQ25606.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    我的原理图审阅如下:

    是的、可以将 STAT 和/STAT 上拉 PG 至3.0V。

    OTG 不能保持悬空、上拉可启用 OTG、下拉可禁用 OTG。

    3.已确认1.45A ILIM、已确认1.50A ICHG (看起来像是 ICHG 上的450欧姆电阻器)、已确认4.352V 充电调节电压。

    请查看 TLV62569电路的 E2E 帖子以对应该内容。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    如果我的客户不使用 PG 引脚、他们可以将此引脚悬空吗? 或者应该是上拉或下拉?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如果不使用 PG 引脚、可将其保持悬空。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    我的客户已完成了工程图布局。 我会提前查看、但我希望您能再次查看、以防万一。

    e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_2.zip

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能要求客户以原始格式或 Altium 文件发送光绘文件吗? 这将帮助我更好地分析布局。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    这是您请求的光绘文件。

    e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_2_5F00_gb.zip

    听说 Altium 软件可以导入.asc 布局文件。 请检查上面的压缩文件。 其中包含.asc 文件。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否确认客户正在使用哪种电池充电器? 该帖子显示 BQ25606、但原理图显示 BQ25616。

    你能确认这些是正确的 Gerber 文件吗? 我没有看到.asc 文件、光绘文件具有 U1和 U4 IC;我看不到电池充电器 U6 IC。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔