This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:TPS546D24AEVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302812/tps546d24aevm-tps546d24aevm

器件型号:TPS546D24AEVM

我了解将 TPS546D24AEVM 从两相转换为单相的过程。

相对于单相与两相、必须对输出去耦电容器和补偿电路进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    无需更改输出去耦电容器或补偿即可将两相转换为单相。  两相输出具有足够的输出电容、可稳定单相环路。

    为了充分利用可用的输出电容、您可以选择 VLOOP 高2倍的补偿代码、因为电流环路增益会因单相损耗而降低。

    这将为相同负载阶跃提供与原始两相设计相似的瞬态性能、对降低的正向跨导和更高的电压环路增益进行补偿。

    基极 EVM 使用 MSEL1至 AGND = 12.1kΩ(电阻器至接地代码5)、无电阻器至 BP1V5 (分压器代码无)。  显示了在 ILOOP = 4且 VLOOP = 2时选择补偿代码13的图。  更改到补偿代码14 (ILOOP = 4、VLOOP = 4)是电阻器接地代码6、无分压器。  表7-17显示了这是一个连接到 AGND 的14.7kΩ 电阻器(R21_P1)

    或者、您可以去除1/2的输出电容器。

    这将为1/2负载阶跃提供与原始两相设计相似的瞬态性能、利用降低的正向跨导来减少输出电容。

    如果移除电容器、我会建议移除离 L1最远的电容器、靠近 L1工作、以便在移除电容器后为环路提供尽可能低的寄生电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    谢谢详细的回复、我会把 Vloop 增加到2倍、从而对单相和两相实现进行公平的比较。