请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 主题中讨论的其他器件: BQ25750
我们了解到这款芯片的充电模式是由2C 主机控制、并且我目前的开关电源受到尺寸限制、不能增加功率。 请帮助确认 BQ25756是否可以通过 I2C 协议调整充电电流大小。 例如、在插入外部电源并同时连接设备和电池时、电源优先为设备供电、剩余的电力随后提供给电池。 电池的充电电流为1A;
拔出设备后、电源根据充电 IC 的最大充电电流3A 为电池充电。 是通过 I2C 接口设置实现的该功能。