This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电源管理论坛

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303144/bq40z80-power-management-forum

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

无法进入睡眠模式。

e2e.ti.com/.../sleep_5F00_problem.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Habibe,

    您如何确定监测计是否处于睡眠模式? 验证这一点的理想方法是测量电量监测计的电流消耗或检查 TS 引脚脉冲。

    此外、还必须满足 TRM 中列出的所有条件:

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我要测量电流消耗量以确定监测计是否处于睡眠模式。 我始终观察到相同的电流值、因此我确定它未进入睡眠模式。  

    谢谢!

    高 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Habibe,

    我们很难调试睡眠问题、因为我们无法在不退出睡眠模式的情况下记录测试的数据。

    请确保满足 TRM 中列出的所有条件、如果不满足其中一个条件、则会阻止进入 SLEEP 模式。

    您能否在尝试 进入睡眠模式之前直接分享 BQStudio 寄存器页面的屏幕截图? 我希望在测试进入 SLEEP 模式之前确保满足这些条件。

    此外、请再次检查 SMBus 线路是否为低电平、如果它们未确保您启用了系统睡眠模式。

    此致、

    怀亚特·凯勒