This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关断序列

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303209/tps51200-shut-down-sequence

器件型号:TPS51200

大家好、  

只是想检查是否有关断序列要求。  

似乎 LDOIN 应该在输入电压为3.3V 之前关闭。 这是否意味着" LDOIN 需要完全关断然后3.3Vin 关断"或 "如果 LDOIN 开始关断、那么3.3Vin 就可以关断"? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    基于数据表  图19和20 时,建议在3.3V 输入开始断电之前完全斜降 VLDOIN。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James,ć

    感谢您的答复。

    当 VLDOIN 未完全斜降时、3.3V 电压开始断电的风险是什么?

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我相信这种断电序列可确保在器件断电时高侧 FET 不会通过 VLDOIN。 目标是避免3.3V 输入由于 FET 偏置的变化而直接馈送到输出端。

    其他内部块和断电序列中的其他步骤也可防止此事件、因此在输入电压为3.3V 之前完全关闭 VLDOIN 并非绝对必要、但这样做会更加安全。

    此致、

    詹姆斯