This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:与未知输出电容一起使用?

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301755/lm5069-use-with-unknown-output-capacitances

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS1653

您好、通过 LM5069设计计算器、每当我调整"最大输出负载电容:CLOAD "时、我似乎总是会遇到"所选计时器电容"问题。

是否有办法使用 LM5069 I。 c)是否具有未知(或明显不同)输出电容(例如、一个热插拔板的输出电容为100uF、另一个热插拔板的输出电容为2000uF)? "不正确的"计时器电容器会对电路产生怎样的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的联系。 不正确的计时器电容器将不允许控制器上电。 请参阅以下应用手册和 TPS1663或 TPS1653器件、为未知输出电容充电。

    在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性(修订版 A) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我阅读了应用手册、它似乎不适用于 LM5069。

    如果我使用 dV/dt 启动、这是否是使用具有不同输出电容的相同电路的一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我曾要求使用  TPS1663或 TPS1653器件。 请分享您的反馈。  

    如果是基于 dV/DT 的启动、则应  根据最大输出电容选择软启动电容器。 请确保使用最大输出电容验证 MOSFET SOA 裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个 C 不支持80V (绝对最大值为100V)输入电压。 我的预期应用可支持60V 5a 的最大热插拔电流、但我想使用 LM5069以防电压瞬变更高、而 TVS 无法停止。

    我打算使用的 FET 是2倍的[PSMN015-100P](https://www.nexperia.com/products/mosfets/power-mosfets/PSMN015-100P.html)(串联、以防止电源从输出-->输入流出)、据我了解、这对我的用例是合适的。