This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:用于菊花链的电缆

Guru**** 2597305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302939/bq79616-q1-the-cable-used-for-daisy-chain

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

尊敬的先生/女士:

对于 BQ79616或 BQ79600、您是否对菊花链中使用的电缆有要求? 长度、电阻、材料...

谢谢。

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对菊花链电缆的唯一要求如下: 两个单独的 PCB 或 EVM 板之间采用1-1.7m 长的双绞线电缆。 即使这样、通过合理的布局和隔离、即使是20m 至40m 长的电缆也能支持菊花链协议。 我们对电缆材料或电阻没有要求。 仅供参考、对于我们的 EVM 板、我们包含每英寸约1-2根双绞线的铜双绞线(可减少 EMI 干扰的影响)。  

    此致!

    南希·希达尔戈