This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:谐振铃似乎过大。 这是否正常?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302327/ucc2895-resonant-ringing-seems-excessive-is-this-normal

器件型号:UCC2895

感谢您提供的信息。  到目前为止、RC 缓冲器效果很好、可以减少前面所述的振铃。  然而,一旦执行这一规定,总的效率就不可取。  对于可以代替 RC 或 RCD 方法来减少/消除谐振振铃的非耗散电路拓扑、您有什么建议吗?  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过减小 RC 时间常数来降低 RC 缓冲器中的功率损耗、以便电阻器不会产生太多功率损耗。

    您还可以使用漏电感更低的变压器。  这将减少需要缓冲的振铃能量。

    此致、