This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:HB、HS 始终相同?Ω

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302052/lmg1210-hb-hs-always-the-same

器件型号:LMG1210

我的问题似乎是这样的。 但不确定。

我已经测试了 HB 到 VSS、HS 到 VSS,的波形始终相同、应为5V OUT (不提供 MOSFET 电压)。 当给定 PWM 时、HO 到 VSS 也是5V。 但 LO 正确。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034818/lmg1210-lmg1210-wave-form

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    您能否为您看到的问题提供输入(HI、LI/EN、PWM)和输出引脚(HO、LO、HB 和 HS)的波形以及原理图、以便我可以验证您的电路?

    您的工作条件是什么、例如频率、VDD、VIN 和输出状态设置?

    您是使用 EN 和 PWM 输入信号工作、还是提供 HI 和 LI 输入信号?

    对于您引用的主题、问题似乎是他们从不受支持的供应商处购买了商品、并且可能获得了假冒产品。 您是从 TI.com 还是从推荐的供应商购买 LMG1210?

    如果您有任何疑问、请告诉我您对我的问题的发现。

    谢谢!

    威廉·摩尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、LMG120的配置如下:

    EN:5V 逻辑1

    PWM:1MHz 50%占空比方波

    输入电压:15V(使用 LDO)

    输出:

    VDD:5V

    LO:输出也是1MHz  50%占空比方波、此输出是正确的。

    HB:  约为4.8V、 请将电压状态始终保持

    HS:  大约4.5V、 保持电压状态始终

    HO:  约4.5V、 请始终保持电压状态

    如果 我将 HS 绑定到 VSS、高侧输出:

    HB:  约4.6V、 将电压状态始终保持

    HO:  1MHz 占空比为50%的方波、 与 LO 输出反相、包括死区。

     

    IC 似乎可以。  ?、当 HS 未绑定到 VSS 时、自举电路的问题 μ s 不确定原因。

     连接注意事项时、HS 的电压应该是多少?

    在我的设计中、HS 与 GS66508B 源极感应(SS)引脚绑定。  

    我使用4个 GS66508B 实现全桥电路。

    我需要检查哪个部件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您的运行条件似乎适用于该驱动器。

    如果您可以、请提供您的原理图、以便帮助我验证您的操作。

    此外、您是否从推荐的供应商获得这些器件? 您引用了一个线程、其中部件来自不同的供应商、这就是问题所在。

    听起来当高侧关闭而低侧导通时、HS 未接地。 这对于自举充电路径来说是必需的。 提供原理图可以帮助我了解您的设置、并帮助您找到问题的解决方案。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是由于我的低侧开关未正确接通导致的。 现在看来问题已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气! 我很高兴你找到了你的问题和解决方案。

    如果您对此还有任何疑问、敬请告知。

    谢谢!

    威廉·摩尔