请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 迪亚尔斯、
如果有大电容连接到 PACK+/-端子并移除了负载、PACK+和 LD 引脚电压将缓慢放电、
客户向 BQ76952发送关断命令、但它无法快速进入 SHUTDOWN 状态、并会长时间保持"软关断"状态。
问题是、由于在"软关断"状态下禁用了通信、客户无法读取状态或对 BQ76952执行任何操作。
在这种情况下、是否有其他方法可以快速关断 BQ76952?
非常感谢!