This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:选择适用于升压 DC/DC 转换器的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604, LM5122, TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301374/tps51604-selecting-mosfet-driver-for-boost-dc-dc-converter

器件型号:TPS51604
主题中讨论的其他器件: LM5122TIDM-BUCKBOOST-BIDIRUCC27211

我正在从事 StepUp DC/DC 转换器项目(12V 到24V、200W、可变输出电压)

我正在寻找 MOSFET 桥的正确驱动器。

我之前使用集成式 MOSFET 桥接器和 驱动器 CSD97396、但遗憾的是(此论坛上发布的内容) 、它无法正常工作、通常无法在升压应用中工作。

接下来、我找到了独立的驱动器、例如 TPS51604。 它符合我的要求(例如通过3.3V uC 直接控制的功能)。 但它也是专为在降压应用中工作而设计的。

因此、我想问一下 驱动器对升压转换器级工作的消磁。 我 只查找驱动器和 MOSFET 桥接器组件、因为我计划从微控制器非专用完整控制器(如 LM5122)控制此转换器、因为输出电压必须动态控制。
 

如果有任何帮助、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品线中没有用于半桥升压转换器的驱动器。 您可以使用不同的产品线进行检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 "不同的产品线"是什么意思? 您会推荐其他产品吗? 我已经开始考虑使用单独的顶部和底部 MOSFET 驱动器、但这只是一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还检查了类似的参考设计、不是清除升压、而是像 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 那样检查降压/升压。 使用的驱动器 UCC27211也设计为降压模式、但在本应用中可工作在升压级。 这对我来说不清楚是什么使"仅升压"阶段如此独特。 我在这里还指出、我花费了大量的时间来尝试解决升压功率级的问题、这里进行了介绍: e2e.ti.com/.../4939825

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27211具有2个独立的 PWM 输入、但 TPS51604只有一个 PWM 输入、并与高侧 FET 同步。 则可以使用 UCC27211。

    此致