This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:对于400V 应用、TI 是否推荐高电压或低电压分流电阻器?

Guru**** 2510135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302334/ucc29002-for-400v-applications-does-ti-recommend-a-high-or-low-voltage-shunt-resistor

器件型号:UCC29002

对于400V 应用、TI 是否推荐高电压或低电压分流电阻器?  

是否有办法确保分流电阻器不超过 CS-的最小额定电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mable:  

    对于400V 输出应用、我建议使用低侧分流电阻器。  如果您尝试将 mV 电平信号从400V 向下转换到~12V、则会引入过多的误差。  
    以 GND 为基准的电流检测可消除所有这些误差。

    为了避免超过 CS-的最小额定值-0.3V、只需选择 Rshunt 值、使 Vshunt 在最大分流电流下小于0.25V (允许50mV 裕量)。   

    此致、
    乌尔里希