This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:零电流

Guru**** 2589850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301718/bq40z50-zero-current

器件型号:BQ40Z50

您好!

 我有一个采用 BQ40z50的电池。 我发现 BQ studio 中显示一个电流。 但是、我不对电池充电或放电。 那么、这有什么问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是通过 EVM 还是定制 PCB 使用? SRN/SRP 引脚上可能存在噪声、从而可能导致这种情况。

    校准电量监测计有助于解决此问题。 bq40z50 EVM 用户指南中的以下步骤:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用定制 PCB。 它在 BQ Studio 中显示关于1820mA 的当前信息。 我尝试了校准、但失败了。 BQ40Z50技术参考是否被称为 BQ40Z50 EVM 用户指南? 您能给我一个 网络链接吗?

    此外, 下图中的"1N (-)和 PACK-(+)"是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq40z50技术参考手册和 bq40z50EVM 用户指南是两个不同的文档、都可以在下面找到。 bq40z50EVM 用户指南还包含评估模块的 PCB 原理图:

    bq40z50 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43 

    bq40z50EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7 

    此外, 下图中什么是"1N (-)和 PACK-(+)"?

    1N 是电池组的负极侧、PACK-是负载/充电器连接的负极侧。 这些名称基于 bq40z50EVM:

    在《bq40z50EVM 用户指南》中包含的原理图中可以看到这些连接如何应用于 bq40z50器件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺