This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:需要 APD 和放大器澄清;PPD

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, PMP40514, TIDA-00091, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299167/tps23756-need-clarification-for-apd-ppd

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: PMP40514TIDA-00091

大家好、团队成员、

我的一个客户将 TPS23756用于其应用。 它们需要澄清 APD 和 PPD 连接。

按照客户要求、当 AUX 电源存在时、他们需要禁用 PoE 并在 AUX 电源不存在时启用 PoE。 他们正在使用此处附加的此 EVM 中提到的原理图。 此配置是否能够正确满足其要求? 或者、PPD 和 APD 引脚的连接应该是什么?

米特什

e2e.ti.com/.../TIDRBH4.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    感谢您的联系。

    通常 APD 用于设置 PoE 优先级。  请参阅 TPS23756相关参考设计:

    PMP40514

    TIDA-00091

    TPS23756EVM

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diand,

    如何为我的客户用例设置优先级? PPD 引脚的作用是什么?在我们的 PPD 案例中、可以进行什么连接 shopuld?

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    您可以将 PPD 引脚设为断开、不使用它。 PPD 用于低压无源 PoE 注入器输入。

    在您的情况下、APD 应该会有所帮助。 请查看我列出的参考设计。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    您可以将 PPD 引脚设为断开、不使用它。 PPD 用于低压无源 PoE 注入器输入。

    您可以在分压器中设置 APD:当 APD-RTN 高于 1.5V 时、PD 会禁用内部热插拔开关、关闭分级并强制 T2P 激活。 这强制电源来自外部 VDD1-RTN 适配器。

    此致、

    帝昂