This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:VCC (15引脚)和 GND (9引脚)之间 TVS 的阈值电压是多少?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300461/ucc21750-q1-what-s-the-threshold-voltage-of-tvs-between-vcc-15pin-and-gnd-9pin

器件型号:UCC21750-Q1

您好、

作为主题标题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    该设备的专家目前可能不在办公室。 他应该在下一个工作日内解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、  

    VCC GND 的绝对最大值为6V、我们不保证器件性能。 建议的工作条件为3V 和5.5V 之间。  

    谢谢!  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 接地是否具有用于保护的内部 TVS 二极管? 您是说 TVS 二极管的阈值电压为6V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、  

    我正在与设计团队核实、下周早些时候应该会收到一些新东西。  

    谢谢!  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、  

    在 VCC 和 GND 之间没有齐纳二极管;VCC 和 GND 之间有一个 ESD 单元只会在 ESD 事件下触发、而客户无法正常运行。  

    希望这对您有所帮助!  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户坚持要知道 VCC / VDD / VEE 上的确切触发电压、您能向设计团队确认一下吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、  

    电源 ESD 单元速率被触发;如果电源斜升速率高于~1V/us、则会触发。 因此、为了保护器件、保持斜升速率较低很重要。  

    谢谢!  

    薇薇安