This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:仿真问题 AWR/ADS

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMG1020, LMG1210, LMH5401, TIDA-01634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302137/lmg1210-simulation-issue-awr-ads

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMH5401、LMH3401 、LMG1020、 TIDA-01634

尊敬的 TI 开发团队:
我想使用 LMG1210来控制开关放大器的半桥驱动器。 在这方面,我有几个问题:

第一个问题:
LMG1210是否可以在超过50MHz 的开关频率下使用? 由于数据表中指定的最小脉冲宽度为4ns、并且在低输出电容下输出上升/下降时间极短、我想知道 LMG1210是否能够在80MHz 下运行? 限制因素有哪些?

第二个问题:
由于没有适用于我想要使用的晶体管的 Spice 模型、不幸的是、我无法在"LTSpice"、"MikroCap"、"Tina TI"或"PSpice for TI"中进行仿真。 因此、我的唯一选择是在 AWR 或 ADS 中仿真我的电路。 由于将解密的 PSpice 模型导入到 ADS 中会导致以下无意义的错误  

我听说过、闲话少叙、无法导入 PSpice 模型、我想问一下、LMG1210是否有额外的 ADS Spice 模型、LMH3401或 LMH5401就是如此?

第三个问题:
当我尝试按照《NI AWR 设计环境用户指南》中所述的步骤将 LMG1210的解密 PSpice 模型导入 AWR 时、首先通过"Project -> Add Netlist -> Import Netlist"选择.lib 文件。 虽然 PSpice 模型现在导入时不显示错误消息、并且列在"Netlists"子文件夹中、
转至"draw -> Add Subcircuit"时、我无法选择栅极驱动器或将其添加到电路中。 当我尝试以同样的方式从 AD797导入 PSpice 模型时、该模型可正常工作。 正如您在以下屏幕截图中所看到的:


您能否帮我并告诉我要注意什么、以便从 TI 完全导入 LMG1210元件的 PSpice 模型并将其用于 AWR 的电路中? 我是否可能必须手动修改.lib 文件?


我非常感谢任何建议或帮助!
此致
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    Unknown 说:
    第二个问题:

    我们没有适用于栅极驱动器的 ADS 模型。

    Unknown 说:
    第三个问题:

    我对 AWR 不是很熟悉。 我确实看到您提到的文档在第5.3.3.1节中包含了一些 PSpice 模型导入指南、您知道本节中的所有内容是否正确吗? 我相信我们的 LMG1210型号使用的是电压控制开关。

    PSpice 和 LTspice 模型之间存在一些差异、我怀疑 LTspice 模型可以更容易地导入 AWR 中。 一些人在尝试导入到 LTspice 时遇到了这个问题、因此我要参考以下线程:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952799/lmg1210-getting-error-in-ltspice-while-using-unencrypted-pspice-model

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004807/lmg1210-lmg1210-working-ltspice-model-with-no-errors

    后一个线程包含。 此人认为 RAR 是一个在 LTSPICE 中运行的可正常运行的 LMG1210模型。 我还没有验证文件、所以我不知道它是否正常工作、甚至是安全的。  

    我怀疑通过对模型在 LTspice 中运行进行必要的任何更改、您还将使其导入到 AWR 中。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:
    非常感谢您提供的详细和快速的回复!
    你已经帮了我很多,我有几个简短的问题:

    对于第一个问题:
    感谢您的解释。 即、是否有支持更高开关频率的半桥 Gat 驱动器?

    是否有可能购买 TIDA-01634来验证我的计划?

    非常感谢您投入宝贵的时间与精力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我所知的最高 FSW 器件是 LMG1020、该器件的额定值高达60MHz 操作、这是一种低侧驱动器。 据我所知、LMG1210是最高的。

    TIDA 不在销售范围内。 不过、LMG1210 EVM 与 TIDA 非常相似、并可供销售。 我观察了两个 FET 上的情况、我知道为什么 TIDA 可能会因 Qg FET 较低而更适合具有极高频率的 FET。 您可以根据 TIDA 自行制作电路板、以进行评估。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!