This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DK 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS65988DK, TPS55288, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300607/tps65988dk-questions-of-tps65988dk

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件: TPS55288BQ25628、BQ25798

尊敬的团队:

客户应用、如下所示为蓝色

  1. 该产品是否仅提供电源输入和输出? 没有数据(USB…)、对吧? 主器件是器件 A/B。 此产品(Dock)将不会从设备获取数据。
  2. 什么是 USB-C 输出电流规格? 最大电流3A

 

系统如下所示:

请帮助检查我们提供给客户的系统是否正确以及是否会发生任何风险? 感谢您的大力支持。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    终端客户(ODM 和/或 OEM)是谁?此产品用于何种类型的应用?

    我在他们的方框图中没有看到任何重大风险、两个端口的最大额定功率是多少?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的大力支持。

    输入和输出端口的最大额定功率为15V/3A (45W)。

    我们是否有 TPS65988DK 参考设计供客户参考?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您可以参阅 TPS65988DK EVM。 客户是否将使用其 MCU 进行端口电源管理? (例如、如果仅灌电流端口灌电流5V/3A、则会调整拉电流端口功率)

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。 MCU 用于监控充电器 IC 状态和 LED 显示。
    电源由 TPS65988DK 管理、以控制 TPS55288/9 (通过 I2C)以调整源端口输出电压。
    如果我对系统有任何误解、请帮助澄清。  

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    以阐明 无论纯灌电流端口是否仅灌入低功率(即5V/3A)至无功率、系统(充电器 IC +电池)是否有足够的电力可以提供给拉电流输出端口? 拉电流输出端口是否取决于仅灌电流端口传入的功率大小?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很抱歉迟到了回复。 感谢您的反馈!

    您能否帮助您澄清一下系统(充电器 IC +电池)是否有足够的电力可提供给拉电流输出端口、无论纯灌电流端口是否仅灌入低功率(即5V/3A)至否>>>电源?

    >>>拉电流输出端口是否取决于仅灌电流端口流入的功率?

    是的、输出取决于仅受电方端口。 当仅受电端口具有低功率或断电情况时、器件将进入节能模式并由电池供电。

     

    我们考虑了系统的电池3S1P (~11V)结构。 在这种情况下、由于 VSYS 和 VBUS 电压范围、需要更改充电器 IC BQ25628/9。 您对此情况有何建议充电器 IC 吗?

    以及新的充电器 IC 是否也可用于该系统?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我将把该主题转发给电池充电器团队、以获取他们的意见。  

    无论是 MCU 还是 PD、在 I2C 接口上都可以配置 BQ。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    BQ25798是3S1P 电池充电器的理想选择。 它可在正向/充电模式下以高达24V 的输入电压运行、并在反向/ OTG 模式下提供 USB-C PPS 电压阶跃。 MCU 或 PD 都可以配置充电器。

    此致、

    杰夫