This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020SDDAR

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302541/lmr38020-lmr38020sddar

器件型号:LMR38020

这是在 Vinput =50V 的情况下生成-9V、0.5A 的正确电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    1. 请确保 C62的电压速率>50V。

    2.我认为 EP 应该连接到 IC–GND,我会向我们的专家咨询。

       请参考以下应用手册: www.ti.com/.../snva856b.pdf = 1702393568084&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DWORKING%2BINVERTING%2BBUCK%2BBOOST%2526nr%253D1854 ,请参考第5.1节电感器选择。

    您能介绍一下什么是终端设备吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    EP 应连接到 IC 接地。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于栅极电源的 GaN 放大器将

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否用于超过400kHz 的开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、您可以在 Fsw>400kHz 时使用、通过调整 RT 可在200kHz 到2.2MHz 之间对 Fsw 进行编程。  但考虑到存在最短的传导时间(TON_MIN)。 我推荐 Fsw 1.1MHz。  (Fsw 越高、TON 越小、可能达到 TON_MIN 限制)

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出宝贵的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我现在将关闭该主题。 您可以随时重新打开此问题或开始新问题。

    Br.