This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:LT Spice 模型

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300442/ucc27614-lt-spice-model

器件型号:UCC27614
主题中讨论的其他器件:ASHUCC27624

你好,有人知道这个模型是否工作,它是否适合 LTSPICE 吗?

我在尝试运行时收到一个"未定义的子电路:D_ideal"错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    我也听到过关于这一模式的类似报道。 实际上、我们正在研究新版本的模型、希望这一版本在本周能够上线。

    今天、UCC27624 PSpice 模型已发布到 TI.com。 您能尝试导入这一个吗? 如果您连接输入和输出、它几乎是同一个器件。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复-我将寻找新的模型。 在此期间,我尝试了使用 LTSpice 的 UCC27624 ,它似乎表现如预期,但我得到一些"*无法识别的参数" td --忽略"错误。 您知道这将如何影响模型吗?

    谢谢、Ash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    PSpice 中有两种主要的电压控制开关;S 和 S_ST、分别表示"短转换"。 该模型具有一些 S_ST 开关、这些开关具有一个称为 TD 的参数。 我很确定这是延时时间、但此模型中的每个开关都不使用它。 因此、每次 td = 0。 LTspice 看起来似乎无法识别该参数、但由于 PSpice 中始终未使用该参数、因此我认为这不会引起任何问题或差异。

    谢谢。

    A·M·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历克斯,好的,我认为它会是这样的东西。 我看到 UCC27614具有一个新模型。 我已经尝试过、 它 给出了相同的 td 错误、但工作正常。 感谢您的帮助! 灰