This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有内部 GaN 开关的直流降压控制器

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299632/dc-buck-step-down-controller-with-internal-gan-switch

主题中讨论的其他器件:LM5143LM5148

您好!

我们正在寻找具有以下特性的直流/直流降压控制器:

2 MHz FREQUENCY 2012:我们希望使用空气磁芯电感器,因为调节器将在磁场中。

电压输入:5V 至18V IN

输出电流:3A

TI 是否包含与这些规格接近的 GaN 开关?

我们还会考虑使用外部 GaN 开关器件。

谢谢!

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    抱歉目前、我们在18V 输入电 压的低输入电压应用中没有 GaN 产品。 我们的 GaN 产品专注于更高输入电压的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    在这种情况下、您能否为48V 输入推荐一些器件?  

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    让我们来看看 LMG2100、这款 GaN 半桥能够与 LM5148和 LM5143等一些同步控制器兼容。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多