This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:IBB 模式下 EN/SYNC 引脚的基准

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303124/tpsm63603-reference-of-en-sync-pin-in-ibb-mode

器件型号:TPSM63603

您好!

第一个问题:

我有一个设计、将 tpsm63603配置为反向降压/升压、以通过24V (输入)提供-5V 的输出。

一旦使用 VIN 和 VOUT (IBB 配置中的 AGND)之间的桥式电阻器建立24V 电压、该模块就会自动启动。

然后、通过直流去耦电容器、FPGA 能够驱动 EN/SYNC 引脚以控制模拟采集期间的噪声。

仿真使用 TI PSpice 仿真 TPSM63时、我需要将电阻桥接地、而不是输出(AGND)以运行仿真。

我想确认、在 IBB 配置中、我必须参考 EN/SYNC 输入与 AGND (@-5V)、并且仿真问题只是模型的赝像?

第二个问题:

我使用相同的电路、但配置为从24V 提供-12V (负载500mA)。

此时、一旦24V 进入稳定状态(并通过直流/直流转换器以+/-2%的精度和+/-1%的纹波进行调节)、电路就会根据 FPGA 请求启动。

我有一个保护电路将电压钳制在27V、并且存在1V 压降(因此、当施加24V 电压时、TPSM63的电压为23V)。

对我来说、相对于40V 的绝对最大额定值、裕度没有太多、但在这种情况下是可以接受的。 但在论坛上、有一篇文章称要考虑的电压不是 AMR、而是 ROC (顺便说一下、SNVA856A 第4.1段指出应考虑 AMR)。

那么、既然故障条件下电压不应超过27V、那么我应该将什么考虑 AMR 或 ROC?

感谢您的支持、Frederic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederic:

    1. 请注意、某些器件 SPICE 模型的内部参数以全局 GND 为基准、而不是以 GND 引脚为基准、因此您可能会遇到问题。 为了模拟电路、为了使其正常工作、它需要看起来像这样。

    2.由于标称电压是在建议工作条件下的最高电压、因此我认为您应该在本应用中使用额定电压更高的器件。 IBB 上的纹波电压远高于典型的降压稳压器、因此在本例中违反 ROC 和 AMR 的风险更高。

    谢谢。

    安德鲁