This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:变压器建议12.95W

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302900/tps23753a-transformer-recommendation-12-95w

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP9175

您好、您对5V/12.95W 设计(3类)有变压器推荐吗? EVK 和参考设计似乎仅适用于7W/10W 设计。  

谢谢!

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的联系!

    PMP9175 (www.ti.com/.../PMP9175) 是5V/2.3A 3类的参考设计。  PA6340-AL 用作变压器。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好、感谢您的反馈。 根据数据表显示、PA6340-AL 的额定功率为10W、我看到针对参考设计将其测试为11.5W。 我们需要适合12.95W 全功率的解决方案-您认为此变压器仍然可以使用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的快速回复。

    您还可以 实现更高的开关频率。  ldt1018-50R (https://www.linkcom.com、tw data/goods/spec/file/1649747156277685505.pdf)可在此处使用。

    可以 实现更高的效率。   可以使用 POE13P-50L (www.coilcraft.com/.../poe_ep.pdf)或 POE13F-50L (www.coilcraft.com/.../poe_trans.pdf)。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Diang!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Emma!

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂