请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495 您好、团队成员:
我要将该器件配置为反相降压/升压、输出端带有电解电容器。
但我已经阅读了应用手册: 使用反相降压/升压转换器、并看到 VOUT 在启动时会出现轻微的正电压。

我想在输出中使用电解电容器、在我的理解中通常不应 反向偏置。
即使我在输出端使用钳位二极管、输出电压是否会稍微偏正?
如果可以、电解电容器可以承受 IBB 转换器输出的反向电压吗?
此致、
桑原启