This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:BIST 信息- BIST OTP 配置和 NIRQ 操作

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298534/tps389006-q1-bist-information---bist-otp-config-and-nirq-actions

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006

电源团队、您好!

我对 BIST 有几个问题:

1.在需要首先配置 BIST 时如何保证 BIST 在加电时运行? 数据表表明这是一种 OTP 配置、但我想知道我们如何确保接收/订购在 POR 时启用了 BIST 的器件。 我看到需要的寄存器、但也需要具有此配置的有效 OTP。 请确认这是否正确理解、以及如何确保器件具有此所需配置。

2. 格陵兰设备数据表清楚地表明,如果 BIST 失败,设备进入失效防护。 但关于"断言"和"断言"的评论是我想要澄清的地方。 请参阅 NVM 指南中的以下部分。 如您所见、黄色突出显示部分显示"如果 BIST 失败... NIRQ 有效..."。  这是否正确理解、低电平有效信号的"有效"意味着"高电平"? 我提出问题的原因是、如果 BIST 失败、我希望 NIRQ 为"低电平"、而这种解释似乎恰恰相反。 因此、请确认如果 BIST 失败、PMIC 会看到格陵兰 NIRQ 的状态。

谢谢你。

此致、

J·帕诺斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    1.是的。读取组1的地址0x12是验证 BIST 已启用的正确方法。  

    2.如果出现 BIST 错误,则在启用 BIST 中断的情况下,这将使 NIRQ 有效(进入低电平状态)。 为了澄清低电平有效表示已识别到故障、且信号已进入低电平状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我理解这一切,但我认为问题#1被误解了。  

    我将再次尝试澄清。

    关于问题1、我并不是在问如何确定是否启用了 BIST。 数据表表明 BIST 是一种 OTP 配置。 我要问...

    (1A)如果 BIST 是 OTP 配置?

    (1b)启用了 BIST 的器件与未启用 BIST 的器件之间的 MPN 有何差异?

    (1C)另外一个问题、默认情况下是否在 OTP 中启用 BIST?

    关于问题2、我需要澄清断言。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    是的、BIST 是一个可选的内部检查、可以在 OTP 老化期间启用、但如果未在 OTP 中启用、则可以 在通过 I2C 启动后启用。 在 OTP 期间是否启用 BIST 取决于 OTP 的定义、当前 TPS389006的所有发布型号在默认情况下都启用 BIST。 在 MPN 中、您指的是制造商器件型号吗? 如果是、BIST 设置对器件型号没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的、我指的是制造商器件型号。 但您已经回答了问题。 谢谢你。

    杰夫