This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:输入电容器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301828/tps62a02-input-capacitor

器件型号:TPS62A02

你好、团队。

关于 TPS62A02的输入电容器(MLCC)、您能告诉我以下三点吗?

[用例]
 输入电压= 5.1V
 VOUT=0.9~3.3V
 *我使用额定范围内的负载电流。

[问题]
1.如果在 Vin=5.1V 下使用时 Vin 处的 MLCC 有效电容小于3μF、有问题吗?
  例如、请告诉我们有关2μF 周围的有效电容存在的问题。

2.如果 Vin MLCC 的 ESL 变大,有什么问题吗?
  假设产品编号中使用的 MLCC 为10μF、谐振频率为2MHz 或更低。

3.如果在输入侧使用上述 MLCC、IC 的可靠性会降低吗?
  如果出现任何故障或损坏、请告知我。

此致。

太田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您与我们联系。

    1. 降压转换器的输入电容器提供高频滤波、以及从其他电路中对 VIN 进行去耦。 该器件还可用作中间储能、有助于应对负载瞬变。 虽然此器件只能在2uF 电容下工作、但 TI 无法保证正常运行、因为它超出了 TI 建议的规格。

    2. 较大的 ESL 可导致不可忽略的输入电压尖峰和 相位节点 振铃。

    3. 例如、如果 ESL 导致的大输入电压尖峰超过器件的绝对最大 VIN 额定值、则器件可能会损坏。

    如需进一步阅读所有三点、您可以查看以下应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis San

    感谢您的答复。
    我理解以上答案。

    此致、

    太田市