This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952如何使 REG1电压过驱

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303049/bq76952-bq76952-how-to-overdriven-reg1-voltge

器件型号:BQ76952

您好  

我有疑问需要您的帮助。

从 TRM 6.3.2 REG1和 REG2 LDO 控制中、我知道 REG1电压可能会由生产线上的外部电压电源过驱。

如何 实施?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    客户很可能使用 REG1 LDO 输出通过上拉电阻器上拉 i2c 通信线路、因此他们将构建一个将 i2c 线路上拉至 REG1的 PCB。  但是、这样做的问题是某些器件默认情况下未配置 REG1为开启、但为了通过 i2c 与 BQ76952通信、必须将线路上拉至更高的电压。

    因此、要与 BQ76952通信、客户需要启用 REG1 LDO、但如果没有 i2c 线路上的上拉电压(由 REG1提供)、则无法更改 REG1 LDO 配置。  这是一种棘手的情况、也是我们建议超速驱动的原因。

    这需要连接一个外部电压源、REG1引脚在此处上拉 i2c 线路、提供 MCU 与 BQ76952通信所需的电压、并通过将 REG1 LDO 编程到 OTP 中来启用 REG1 LDO。  一旦在 OTP 中启用 REG1、就无需外部电压源。

    此致!

    安德里亚