请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618E 您好、TI 团队:
我使用 BQ25618E 定制设计。


当我测量/QON 电压时、如果 VBAT=3.75V、并且未按下电源键、则 VQON=2.65V。
在数据表中、规定使用二极管对 VBAT 执行200k 上拉电阻。

以下是我的问题:
-找到 VQON=2.65V 是正常的吗?
二极管中的压降是多少?
-硬件重置的 VIH 和 VIL 电压是什么?
谢谢!