This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302547/tps53355-questions-of-tps53355

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS548D22

尊敬的团队:

期待您对我的问题的回答。  

我们在 TI 的 WEBENCH 上运行了一些仿真、发现其中一些无法达到90%的效率。 由于该设计用于评估无风扇系统、因此效率相对非常重要。

您能否为我们提供符合下列要求的直流/直流解决方案的合适器件?

  1. 至少90%以上的效率。
  2. 输出电压容差必须< 1%。
  3. 成本敏感、越便宜越好。
  4. 输入电压12V
  5. 输出电压/输出电流:0.88V/16A

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    为了在12V 到0.88V @ 16A 时实现大于90%的效率、我建议查看较新的35-40A 应用、它们在16A 时的效率比20-25A 设计更高。

    Webench 在425kHz 条件下采用12V 至0.88V 开关、效率高达90.6%。  Webench 默认为650kHz、因此需要选择"配置选项"、选择左侧的425kHz 开关频率、然后向下滚动至"重新设计"  

    要提高输出电压精度、请选择0.85V 基准电压。

    e2e.ti.com/.../TPS548D22_5F00_12V0to0V88_5F00_16A_5F00_425kHz.pdf

    如果他们的系统中有5V 偏置电源、则可以通过外部5V 为 VDD 和 BP 供电、并且能够在650kHz 下达到90%的效率以减小尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的大力支持。

    这一个可以是选项、我们已为此客户在以前的项目中使用了相同的零件。 是否推荐在新型设计中采用此器件? 其 L/T 怎么样?

    但我记得、这款器件比 TPS53355更昂贵。 我对吗?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548D22处于激活状态。

    有关相对价格、您可以在 TPS548D22和 TPS53355各自的产品文件夹中比较每千片价格、但价格会随交货周期而变化。

    TPS548D22通常可实现比 TPS53355更小、效率更高的解决方案、而 TPS53355器件要比 TPS548D22旧。