This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:引脚1标记

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302820/tpsm265r1-pin-1-marking

器件型号:TPSM265R1

降压稳压器团队工作、

您能否查看随附的图像并确认哪个引脚是引脚1?  我查看了数据表和 EVM 文档、没有有用的真实图像。   

我认为左上方的圆点可能是引脚1标记、但我无法确定。

谢谢。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrent、您好!

    右下角的布局是引脚1。 请参阅2个点:

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在封装的黑色部分看到了这个点、但我认为它无关紧要、因为它与数据表说明不匹配。  

    感谢你的帮助。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    客户已从电路板上移除该器件、可以看到模块底部的布线。  查看布线、他们可以通过查看模块内哪些引脚连接在一起来识别哪个引脚是引脚1。  引脚4和引脚5。  引脚6和引脚11。  很明显、引脚1是您在上面所示位置的另一个角。

    我们有什么方法可以改进相关文档吗?  也许还有另一种物理差异可用于使引脚1更清晰、例如模块顶层的覆铜形状。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我懂了。 黑色顶部的点是线圈上的点。 不知道为什么在你张贴的屏幕截图上,在右下角有一个丝网点。 它可能会误导我、因为整体板和原理图都不在张贴的中。

    引脚1由 EVM 上的较大角落标记和 CAD 符号指定。

    谢谢。

    安德鲁