This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:封装尺寸

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301620/tps62136-package-dimensions

器件型号:TPS62136

大家好、

TPS62136RGX 的数据表仅包含最大高度、而不包含典型值/最小值规格。 我们的客户需要这些信息、我想看看我们手头是否有这方面的信息?

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我找不到典型/最小高度值、我是否知道为什么我们的客户需要这些值?

    通常、我们只为大多数封装提供 MAX 高度、因为我们必须为器件保留足够的空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    我的客户注意到、这款器件是在他们的设计中用于顶部冷却的。

    通常、您是正确的、仅需要最大高度、但当进行顶部冷却时、我们想知道最坏情况下的最小和最大热隙是多少、因此我们可以根据需要使用冷却框架调整我们的标称间隙。

    我们是否有其他来自使用相同封装的其他器件的封装数据?

    谢谢。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    明白了。 我将与相关团队核实、看看我们是否可以获得这些数据。

    这可能需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    根据我们工厂工厂的核实、典型高度为0.9mm、最小值为0.85mm。