This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:电流检测输出、VIOUT 随温度变化、输入电压 Vbat 和 PCB 弯曲

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300201/bq76925-current-sense-output-viout-varying-with-temperature-input-voltage-vbat-and-pcb-bending

器件型号:BQ76925

使用如下电阻:
Rsense = 1m Ω;Ciout = 1nF NP0;Rsensen = Rsensep = 100 Ω;Csense = 22nF X7R;  
BAT 电压 范围为5V 至22V  
REF_SEL = 0  

观察结果:
->在0 A 输出电流下、VIOUT 电压为~1.1 V 稳定
利用热风枪(环境温度25°C ,达到温度50°C)给电路板留下深刻印象,当温度降低时,VIOUT 电压会在一个方向上发生变化,而在相反方向上发生变化。 这里没有电流流过电流检测电阻、仍然可以观察到这种行为
-> PCB 圆形(直径为2英寸)、此 IC 放置在板的一个外设端附近。 在同一区域附近、当电路板 上下移动1-2mm 时、电压 VIOUT 分别在一个方向和其他方向发生变化(高达~20mV)。 在这里、没有 电流流过电流感应电阻器、
->当 BAT 电压从5V 增加到7V 到5V 时、观察到 VIOUT 出现如下奇怪行为。 上波形(Vbat)是缓慢增大和减小的 BAT 电压、下波形(ISEN)是使用 VIOUT 缩放后检测到的电流、需要注意。 在这里、理想情况下、ISEN 应在 BAT 电压为 5V 时保持恒定

在上述所有情况下、示波器上观察到的 VREF 引脚是稳定的、并且不会改变 VIOUT 的变化方式

当此 IC 与板上的其他电路分离以及仅使用电流检测功能(无电池平衡、无内部温度检测等)时、会观察到相同的行为。  此外、 在示波器和 DMM 上都观察到了 VIOUT 和 VREF 的这种行为。

请告诉我需要哪些信息才能更深入地了解此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udit:

    您是否观察到存在电流时 VIOUT 上报告的电流测量值有波动、并且没有零电流状态?  

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、感谢您的快速响应。

    是的、我已经对电流检测电阻流高达2A 的电路进行了测试、并且在测试中观察到电流测量(缩放的 VIOUT)波动超过1A。

    提供的上图显示了一些偏移、但通过电阻器的实际电流为0A、并查找了与 直流值的偏差。 我们的想法是、一旦合适的读取/调节、随后将偏移设置为零电流状态。

    此致、
    乌迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udit:  

    您提到使用1m Ω 电阻器。  这意味着1A 电流= 1mV。  这种情况很常见、即使使用器件 EVM 来随机观察电流测量值的跳跃、这也不会带来更高温度的压力。  请参阅上一主题: (+) BQ76925EVM:VIOUT 电压保持2.0伏、但报告的电流不是0mA -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此外、我们通常建议 RSENSEN/P 为1kOhm、Csense 为0.1uF 或100nF。  最后、本主题讨论 VIOUT 变化: (+) BQ76925:BQ76925不准确和噪声电流测量-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、  

    是的、作为设计选择、放置了1m Ω 电阻器来感应最小电流的100 mA。 从观察到的情况可以看出、VIOUT 的读数不会随机跳变、除非有意/无意地改变温度、否则电源电压会发生变化或在电路板上施加垂直位移。 可以观察到这种变化 超过几秒钟、所以我想这不是周围电路的噪声。

    仅供参考、从 RCR 电路到 SENSEN 和 SENSEP 引脚的布线不长、电流检测电阻具有开尔文引脚、并且控制环路频率大于800Hz ( 使用1k Ω 和100nF 生成的3dB 滤波器频率)、但是、 可以将其修改为800Hz 到36kHz 之间的某个值。

    在焊接时、是否可能只有 IC 的电流检测部分受到损坏、而不是其他部分? IC 在可信任的制造场所组装、并且已经在多个电路板上观察到这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udit:

    遗憾的是、BQ76925是一款较旧的器件、其电流检测精度不如 BQ769x2等一些较新的器件。  如上所述、即使在没有温度或弯曲应力的零电流下、VIOUT 电压输出也会变化。  增加应力无疑会导致更大的不准确性。

    TI 产品系列中的新器件根据其数据表中的温度报告了预期精度、但 BQ76925没有。  这并不意味着温度升高或弯曲引起的应力不会影响 VIOUT 精度、如上文所述。

    至于导致 VIOUT 偏移的电压升高、您将 SENSEN 更新为 VSS 基准的频率是多少?   该器件的工作原理是让用户将 SENSEP 与 SENSEN 与 MCU 进行比较、因此如果电压或温度等条件发生变化、我将尽可能频繁地更新 SENSEN。  如果测量的时间是1s、则在1s 且500ms 时更新、在500ms 时更新。  如果更新占用了您的时间线、则更新频率要低一些。   

    通过测量 SENSEP 与 VSS、然后将该值与 SENSEN 与 VSS 初始校准值进行比较、可以确定电流的变化。  SENSEN–SENSEP 实际上是(SENSEN–VSS)–(SENSEP–VSS)。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德里亚·海

    感谢您确认与 BQ76925相关的信息!  

    SENSEP 以1kHz 的频率或每1ms 更新一次以 VSS 为基准。 在该电路中、由于 SENSEN 已经与 GND 相连、因此我一直 使用 SENSEP 感测值、而不是 SENSEN。 但您的回答表明、需要感知这两者、并将差异 用作输出。 这有多重要?  

    此致、
    乌迪特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udit:

    我希望确保之前发表的内容清楚:VIOUT 不是差分电压、而是 SENSEP (相对于 VSS)或 SENSEN (相对于 VSS)。  如数据表中所述:BQ76925电流检测放大器之前有一个多路复用器、用于测量相对于 VSS 的 SENSEN 或 SENSEP 输入。 第 8.3.2.3节: BQ76925 3至6节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(模拟前端)数据表(修订版 E)(TI.com)。

    这意味着、用户可以通过将 I_AMP_CAL 写入0或1来选择在 VIOUT 引脚(SENSEN - VSS 或 SENSEP - VSS)上报告哪个电压。  用户需自行确保 MCU 保存 SENSEN - VSS 值以执行计算、从而产生正确的差分电压来补偿温度等。

    如上所述、MCU 执行此计算: SENSEN–SENSEP 实际上为(SENSEN–VSS)–(SENSEP–VSS)。  如果对此有任何疑问、我深表歉意。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria、

    感谢您的澄清。

    此致、
    乌迪特