Other Parts Discussed in Thread: BQ25125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25125 您好!
我使用 BQ25125从单节电池为无线电供电、电压为3.3伏。
可悲的是、当我将输出电压从1.8伏提升至3.3伏时、由于
阈值通过 VSYS -确定(在数据表中未明确)。
在我的全部1.8伏设计中-这将需要我添加一个电平转换器。
是否有其他具有 DC-DC 和 I2C 的部件可以在没有电平转换器的情况下工作?