This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:为什么不同输入条件下具有不同的输出能力?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302882/tps548a29-why-different-output-ability-with-different-input-condition

器件型号:TPS548A29

大家好、

我的客户询问为什么 D/S 特性部分中列出的输出电流不同。 感谢你的帮助。

  • 输入电压为4V 至16V、输出电流高达15A、无外部偏置
  • 输入电压3V-16V、输出电流高达12A、无外部偏置
  • 输入电压为2.7V-16V、输出电流高达15A、无外部偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    下面已经讨论了一个主题、解释了这一点:

    "由于 TPS548A29的栅极驱动电压源自未提供外部偏置电压时的输入电压、因此功率 FET 的 Rdson 会增加、从而减小了过流跳变阈值和 器件可支持的应用电流范围。  因此、如果支持低于4V 的输入电压、则负载电流应限制为低于12A。

    因此、当提供4.75 - 5.3V 的外部偏置来支持该栅极驱动并使 MOSFET 保持完全增强时、 额定负载 电流在整个负载电流范围内相等。 "

    以下是您要参考的链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945339/tps548a29-question

    此致、

    塞萨尔